10/12/2021 8:39 AM | |
Joined: 9/9/2018 Last visit: 9/17/2024 Posts: 5 Rating: (0) |
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста как перейти на cpu 315PN/DP к примеру со старых типов контроллеров как в моем случае C7 CPU635TB, дело в том что необходимо подготовить контроллер и hmi панель для замены. Сама hmi панель создавалась в protool. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 10/12/2021 10:51:51New subject after splitting |
|
10/13/2021 8:43 AM | |
Joined: 9/9/2018 Last visit: 9/17/2024 Posts: 5 Rating: (0) |
Помогите перенести проект step7 с s7 365 на отдельный контроллер s7 315DP и панель визуализации MP370. Панель необходимо перенести в wincc flexible 2008 sp3. Help migrate the step7 project from the s7 365 to a separate s7 315DP controller and MP370 visualization panel. The panel needs to be migrated to wincc flexible 2008 sp3. Attachment2108994_SPS_20100720_jz.zip (640 Downloads) |
Last edited by: Kuka17 at: 10/13/2021 08:45:18 |
|
10/13/2021 9:20 AM | |
Joined: 9/9/2018 Last visit: 9/17/2024 Posts: 5 Rating: (0) |
In step 7 in hardware , this device is displayed as S7 365 and not S7 314c . I can't use the replace function |
Follow us on