10.06.2021 13:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199) |
In Anhang ein Beispiel.
DateianhangS7-1200 mit LOGO! 0BA8 Analogwerte.zip (143 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06/10/2021 13:45:01 |
|
11.06.2021 08:49 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Leider habe ich das trotz deiner Anleitung nicht hinbekommen. So richtig weiß ich auch nicht, was da falsch läuft. Hab dir mal die Screenshots von dem S7 und LOGO Projekt angefügt. Ich probiere es als .zip auch noch anzufügen. Aber die Datein sind relativ groß Wrüber könnte ich dir diese Dateien schicken? DateianhangScreenshots.zip (120 Downloads) |
11.06.2021 09:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199) |
Du könntest die Dateien auf einen externen Filehoster hochladen wie z.B. File-Upload und mir den Download-Link per PN zu kommen lassen- |
11.06.2021 10:52 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
[snip]
Vielleicht entdeckst du ja was DateianhangFiles.zip (121 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/11/2021 12:56:42Links entfernt und als Anhang hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf