21.06.2021 18:53 | |
Beigetreten: 15.06.2021 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo an Alle, habe zwar mal Elektriker gelernt, bin nun aber schon 21 Jahre als Reparaturmechaniker mit gelegentlichen Elektrotätigkeiten tätig. Habe nun eine Aufgabe bekommen und soll ein Programm für eine Logo schreiben und komme nicht weiter. I1= Schließer I2= Öffner I3= Öffner Logo mit Erweiterungsmodul vorhanden Nummern habe ich momentan nicht kann ich morgen nachreichen (neues Modell Logo8.X 24V=) Beschreibung: Über I1 taste ich die Anlage ein, nach Zeit x Schaltet Q1 den Bandmotor1 ein, gleichzeitig schaltet Q5 die Luft frei, dann schaltet nach Zeit X der Ausgang Q2 beide Bandmotore 2 und 3 ein, nach Zeit X schalten Q3 und Q4 im Takt X wechselseitig die Luftventile Y1 undY2 sowie Y3 und Y4. Bei Betätigung des Not-tasters bleibt die Anlage stehen und die Luft wird abgesperrt. Not aus ist Hardwaremäßig über ein Pilz Notausrelais realisiert und gibt ein Signal an I3 von Logo weiter. Problem: Normale Aus Funktion soll so funktionieren das die Ausgänge in umgekehrter Reihenfolge Zeitlich mit Nachlauf abschalten. Alle unternommenen Versuche von mir funktionieren nicht. Ich hoffe nun auf Eure Hilfe. mfg Perle60 DateianhangBandsteuerung Halde1.zip (136 Downloads) |
21.06.2021 19:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076)
|
Hier mal ein Vorschlag. Ohne eine genaue Beschreibung was wann wie abgeschaltet werden soll, kann man keine genaue Ausschaltfolge programmieren, da du die Ventile im Wechsel schaltest. DateianhangBandsteuerung Halde1 (003).zip (135 Downloads) |
22.06.2021 20:28 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo, Perle60 Hier ein Beispiel Gruß Quirin DateianhangBandsteuerung.zip (142 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 06/25/2021 13:23:41 |
|
26.06.2021 07:26 | |
Beigetreten: 15.06.2021 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, und Danke an Alle für die Lösungsvorschläge. Ich muss mich erst mal für meine Untätigkeit entschuldigen, aber in der Nacht von Montag zum Dienstag hat es mich Magen und Darmmäßig total umgehauen, sodass ich 2 Tage ans Bett gefesselt war. Ab Donnerstag ging es langsam besser und ab Freitag dann schon wieder so gut, dass ich mich wieder der Schaltung angenommen habe. Habe dann mit einem Bekannten übers Telefon auch eine Lösung erstellt, die in der Simulation funktioniert. Am Montag werde ich dann mit der Logo testen. Bitte die Profis noch mal drüber schauen, ansonsten ist die Aufgabe erledigt. DateianhangBandsteuerung 4.zip (146 Downloads) |
Folgen Sie uns auf