12.07.2021 21:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33793 Bewertung: (4197)
|
Zuerst die 0BA6 Version auf 0BA8.Standard konvertiert. Dann von 0BA8.Standard auf LOGO!8.FS4 konvertiert. Zum Schluss auf LOGO! 8.3 konvertiert. Sollte jetzt klappen. DateianhangDEMO_1_tastenbedienung Dimmen V4b (LOGO! 8.3).zip (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.07.2021 13:57 | |
Beigetreten: 16.10.2020 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ja habe ich. Die sind super! https://www.isolicht.ch/led-streifen/steuerungen/profi-funkcontroller-serri/serri-0-1-10v-input-pwm-controller-1-kanal-5-36v-dc-8a-48v-dc-4a Kennt sonst wer Geräte die man ranmachen kann ohne irgendwelche Widerstände schalten zu müssen?? |
Zuletzt bearbeitet von: faithlux am: 07/13/2021 14:01:22Zuletzt bearbeitet von: faithlux am: 07/13/2021 14:02:07 |
|
13.07.2021 17:12 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Den von ixo65 zitierten Thread findest Du hier: und einen weiteren Thread mit dem gleichen Problem und einer weiteren Lösungsmöglichkeit hier: |
13.07.2021 21:39 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
oder hier: |
Folgen Sie uns auf