30.07.2021 08:31 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (1) |
Ich meinte, automatisch im Programmablauf der Logo. z.B.: "Wenn Temperatur > x, dann soll der Zähler bis 100 gehen, sonst nur bis 50" |
30.07.2021 08:53 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (1) |
Das wäre perfekt, aber wie bekomme ich den Wert (Ausgang vom MUX) in die Parameter vom Vor-/Rückwärtszähler (bspw. Parameter "Ein")? |
30.07.2021 08:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Über die Referenzfunktion. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.07.2021 08:59 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (1) |
Oh, wieder was gelernt. Danke! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf