14.07.2021 20:32 | |
Beigetreten: 19.10.2020 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo und Servus, ich versuche vergebens unseren Micromaster mit der Starter Software zu verbinden um die Daten zu sichern. Micromaster: 6SE6440-2AD23-0BA1 PC-Connection-Kit: 6SE6400-1PC00-0AA0 (Micromaster RS232 Aufsatz sowie Kabel) Drive ES - Starter-Version V5.4.0.2 Als Zugangspunkt wurde sowohl DRIVE als auch S7-Online mit PC-COM Port (USS) ausgewählt so wie es hier beschrieben ist: STARTER: Aufbau einer Punkt-zu-Punkt Kommunikationsverbindung zwischen PG/PC mit S... - ID: 20016155 - Industry Support Siemens Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass keine Geräte gefunden wurden. Was mache ich falsch? Es ist ein PC mit "echtem" COM-Port, kein USB implementierter. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/15/2021 09:01:58Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf