04.08.2021 21:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201)
|
Dann hast du auch nur eine Demo heruntergeladen. Wenn du eine Vollversion von LSC V6 installiert hast, kannst du dir hier das kostenlose Upgrade auf LSC V8.3 downloaden: Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeAllerdings ist der Download exportbeschränkt und setzt eine erweiterte Registrierung voraus: Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt? |
04.08.2021 21:23 | |
Beigetreten: 04.08.2021 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke sehr. Registriert bin ich,müsste also kein Problem sein. |
04.08.2021 21:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201)
|
Erweiterte Registrierung, nicht die einfache für die Forumsanmeldung. |
04.08.2021 21:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201)
|
Da brauchst du nicht suchen. Deshalb habe ich die Links in meinem Beitrag eingefügt. |
04.08.2021 21:35 | |
Beigetreten: 04.08.2021 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ok. Und sonst habe ich nur die möglichkeit zum Neukauf der Software 8 |
04.08.2021 21:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201)
|
Du kannst aber erst einmal deine LSC V6 auf V8.2.1 hochrüsten, dies Upgrade ist nicht exportbeschränkt. LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung )Dann wählst du in der Geräteauswahl eine LOGO!8.FS4 aus. Wenn dein Programm fertig ist, speicherst du es als Binärdatenauszugsdatei auf eine FAT32 formatierte mSC-Karte und steckst diese in die LOGO!. Nach einem Neustart wird das Programm von der mSD-Karte geladen. Wie können Sie LOGO! 8.3 ohne LOGO! Soft Comfort V8.3 programmieren?Du kannst aber keine Funktionen mit LSC V8.2.1 ausführen, welche eine Verbindung zur LOGO! erfordern (Programm übertragen, Online-Test usw.). |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/04/2021 21:45:21 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf