13.09.2021 11:18 | |
Beigetreten: 07.05.2021 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 24 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich ein paar Informationen erhalten und weiß woran es scheitert. Auch das Feature "Network Shares" aus der Simatic HMI Option+ funktioniert nur dann, wenn an der Gegenstelle (Win10-PC) das SMB1-Protokoll aktiviert ist. Dieses ist aber mittlerweile standardmäßig aus Sicherheitsgründen nicht mehr aktiviert! D.h. ein einfacher Zugriff auf ein Netzlaufwerk von einem Comfort-Panel aus ist - egal wie - nur dann möglich, wenn auf der Gegenseite das SMB1-Protokoll aktiviert ist. Andernfalls kommt es zum oben beschriebenen Fehler 240 "session was canceled". Ohne Verwendung des SMB1-Protokolls gibt es wohl nur die Möglichkeit, den "SIMATIC HMI Option+ Manager" auf dem Windows-PC zu installieren und dort einen automatischen Dateitransfer mit dem Panel einzurichten. Zu beachten: Da mein Projekt aktuell noch in TIA V15.1 ausgeführt ist, werde ich ein Update auf V16 vornehmen und mir dann den automatischen Datei-Transfer näher anschauen. Vielleicht helfen die obigen Infos ja dem ein oder anderen auch mal noch weiter. Viele Grüße, |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf