19.10.2021 16:26 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Was ist zu tun, wenn eine S7-300/400-Anwendung in Verbindung mit WinCC V7.x auf S7-1500 zu migrieren ist und eine Archivierung mit dem Baustein „AR_SEND“ verwendet wurde? Den Baustein „AR_Send“ gibt es für die S7-1500 nicht und auch keine vergleichbare Alternative. Stattdessen muss auf die Archivierungsmöglichkeiten des WinCC V7.X zurückgegriffen werden. Hier gibt es drei unterschiedliche Methoden:
Die azyklische Archivierung wäre am besten geeignet, den Mechanismus mit AR_SEND zu ersetzen. Durch Wertänderung der Start-Variable wird das Schreiben einer Archiv-Variable mit aktuellem Zeitstempel in das Archiv ausgelöst (siehe auch Anlage). Mit freundlichen Grüßen Dateianhang20210611-01408-A_Migration_auf S7-1500 mit WinCC V7.5 und azyklischer Archivierung.png (175 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf