14.10.2021 13:04 | |
Beigetreten: 12.07.2021 Letzter Bes: 01.02.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten tag, ich habe ebenfalls derzeit mit dem Problem zu kämpfen vom Gerät zu Laden, also generell Klappte alles und ich habe die Software in meinem PG jedoch kann ich die Hardware nicht komplett Laden weil alles in der Anlage über Profibus Cube67 usw. vernetzt ist und ich keine Unterlagen habe wie das ganze vernetzt ist. ich kann diese erkennen lassen jedoch keine HW-Konfi laden. Trotzdem muss ich in PG etwas ändern und jetzt ist die Frage : Kann ich das PG von der CPU laden ändern und wieder auf die CPU Laden ? oder mus in PG auch die HW kofig. mit CPU übereinstimmen ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/14/2021 14:25:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf