19.11.2021 14:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Was kann man tun, wenn auf einer Partition eines SIMATIC Field PG zu wenig Speicher frei ist, um z.B. eine neue Version des TIA-Portals zu installieren? Lösungsvorschlag 1: Falls man auf einer weiteren Partition noch viel freien Speicherplatz hat, kann man die Grenze zwischen beiden Partitionen verschieben. Hierfür bietet sich z.B. der SIMATIC Image & Partition Creator an (Bestell Nr.6ES7648-6AA13-6YA0) Es empfiehlt sich vor der Änderung zur Sicherheit ein Image der SSD zu erstellen und auf einem externen USB-Medium speichern. Das Handbuch SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.6 gibt hierbei Unterstützung Lösungsvorschlag 2: Der Austausch des Massenspeichers (HDD, SSD), wofür nur eine Schraube geöffnet werden muss, um das Medium, das auf einem Träger steckbar ist, zu tauschen. Die Field-PG -Repair Center unterstützen Sie dabei gerne. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf