11.09.2009 07:41 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo pgiolai, hier ein Link der dir vielleicht hilft (Handbuchfür DP/DP Koppler) Möglich wäre eventuell, dass die eine CPU als Profibus-DP Master arbeitet und die andere als Profibus-DP Slave. (Also Daten austauschen über die I/O Peripherie) Vielleicht hilt dazu dieser Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19449428 Eine direkte Verbindung der beiden 300er CPU`s über Profibus, ohne Koppler, im Multimasterbetrieb ist m.E. ist nicht möglich.
Wäre ein Teilnehmer eine S7-400 wäre es möglich. Eine S7-400 kannmittels PUT/GET Daten mit der S7-300 über Profibus austauschen. Eine S7-300 kann nur Server sein. Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 11.09.2009 08:08 |
|
11.09.2009 10:26 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi pgiolai, merkmal eines intelligenten DP-Slaves ist, dass Ein-/Ausgangsdaten nicht unmittelbar von einem realen Ein-/Ausgang dem DP-Master zur Verfügung gestellt werden, sondern von einer vorverarbeitenden CPU. Ich habe ein kleines Programmbeispiel erstellt, mit den von dir genannten 300er Stationen. Bedenke aber, dass ein intelligenter DP-Slave nicht gleichzeitig als DP Master projektiert werden kann. Gruß Eleu DateianhangDp.zip (172 Downloads) |
11.09.2009 15:06 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi, freut mich, dass ich helfen konnte... Gruß und schönes Wochenende Eleu
|
Folgen Sie uns auf