05.02.2010 11:22 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo cool25 Du hast die folgenden zwei Moeglichkeiten: 1.) S5: CP1430 TF zusammen mit COM1430 TF um sie zu konfigurieren S7: CP343-1 Protocol: ISO 2.) S5: CP1430 TCPzusammen mit COM1430 TCP um sie zu kofigurieren S7: CP343-1 Protocol: ISOon TCP (manchmal auch "TCP mit RFC1006 extension" genannt.Du koenntest hier auch"reines" TCP benutzen, Ich wuerde aber davon abraten). Von der S5 als auch S7 programmierung her sind beide Moeglichkeiten gleich (und reichlich Beispiel FAQ links hast Du ja schon), also einfach mal gucken welche CP1430 Du billiger bekommst (Es sollten mehr COM1430 TFauf dem Markt sein, da die COM1430 TCP ein spaete Entwicklung in the S5 Zeit war). Eins musst Du aber vorher noch checken solltest Du mit Moeglichkeit 1 (CP 1430 TF mit ISO) weitermachen wollen: Nicht all CP343-1 unterstuetzen ISO (wenn ichmich recht entsinne hat Siemens das ISO protocol aus der 343-1EX20 "rausoptimiert",sich ordentlichBeschwerden eingefangenund dann schnell ISO mit der 343-1EX21 wieder eingefuehrt. Die "Lean" version der CP343 konnteandererseits das ISO Protocol noch nie so weit ich mich entsinne). Also erstmal rausfinden welche CP343 Du genau hast und dann die Entscheidung treffen. Und zu guter letzt, ich hoffe Du hast einen anstaendigen LWL link fuer die 140km. Ich hoffe dies hilft. Edit: J_Bell war mal wieder schneller mit 'ner Antwort, dafuer gibts dann von mir noch den link der die Moeglichkeiten verschiedener CP343 Versionen auflistet: Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der 300er-Reihe? |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 05.02.2010 11:33Link zu den verschiedenen CP343 Versionen angehaengt Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf