02.02.2007 12:54 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (3) |
Hallo Verris Stell mal dein Programm zur verfügung dann ist es einfacher den Fehler zu finden. Gruß veltins54 |
02.02.2007 13:02 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (3) |
Hallo verris Noch mal eine Frage was bedeutet I1 start (schrittbetrieb ?wenn nicht ist doch I1 und I3 das gleiche). Gruß veltins54 |
02.02.2007 13:15 | |
Beigetreten: 30.06.2006 Letzter Bes: 25.01.2024 Beiträge: 110 Bewertung: (16) |
Hallo! Wäre echt besser wenn du dein Programm mal hochladen würdest. Für den Anfang kann ich dir hier eins von meinen Programmen zeigen. Das ist ähnlich aufgebaut und verwendet eine Schrittkette mittels Zähler. Sieh dir das Programm mal an, vielleicht kann es dir helfen. Das Programm sieht vor das über eine Zweihandauslösung ein Prozess gestartet wird der nacheinander 3 Zylinder ansteuert. Hoff ich konnt helfen. Mfg DateianhangBiegevorrichtung V2,0.zip (574 Downloads) |
02.02.2007 16:15 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, kann mich der Meinung meiner Kollegen nur anschliessen. Hier noch ein kl. Beispiel mit Endschaltern: Guckst Du http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/products/02Applications/index.html und dort "Hebebühne". Schönes Wochenende zusammen Fux |
Folgen Sie uns auf