Industry Online Support
Technical Forum
18.03.2013 11:33 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 22365 Bewertung: (3011) |
Hallo, ich versuche nach der Anleitung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49974302 die IP Adresse der Steuerung vom Anwenderprogram her zu setzen. Leider meldet mir der SFB Aufruf immer als Ergebnis Status=0x00700000. Wenn ich die Adresse falsch belege dann kommt korrekt ein Fehler zurück so wie es sein soll, aber wenn alle parameter korrekt sind dann passiert scheinbar gar nichts. Ich sehe die IP Adresse weder in "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" noch per ping. Aufgerufen wird der SFB im OB1 und ich bin der Meinung das mit RQ=M88.0=True der Baustein gestartet werden sollte, aber BUSY und DONE rühren sich nicht. Verwendet wird eine S7-319F-3 PN/DP V3.2.8 und in HWConfig sind die Optionen "auf anderem Weg beziehen" aktiviert. Weiß jemand was das sein kann? Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf