27.06.2013 20:52 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Moin, na ja die programmiertechnische Umsetzung ist so eine Sache... Hier sollte man sich alle Optionen offen halten. Ist ganz klar... auch abhängig von deinem persönlichen Favoriten, wobei natürlich auch die unterlagerte Performance der Zielmaschine eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Kannst dir ja mal die Oscat Lib ansehen, da finden sich Bsp. für die Umsetzung eines FIFO in SCL. |
VG / regards vanDyk |
|
10.07.2013 12:15 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo, Ich habe so etwas ähnliches schon mal realisiert mit Förderpumpen. Für jede Pumpe wurde ein eigener Betriebsstundenzähler (einfach Datendoppelwort in Minuten oder Sekundenhochgezählt wen Pumpe ein)benutzt. Die Priorität habe ich immer dann ausgewertet, wenn ein Schaltpunkt (Zu- oder Abschalten) erreicht wurde. Beim Abschalten ist es relativ einfach, die Pumpe mit der längsten Laufzeit fällt raus. Beim Zuschalten war dann die Pumpe mit den wenigsten Betriebsstunden dran. Über einen Datenbereich wurden alle Pumpen in eine Einschaltreihenfolge einsortiert und anhand der geforderten Leistung zugeschaltet. Das habe ich damals in AWL programmiert. Grüße Billhearts |
Zuletzt bearbeitet von: Bill Hearts am: 10.07.2013 12:18--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf