19.01.2015 10:42 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, bei Step7 (Classic) lag es wohl daran dass eine Sprungleiste max 255 Einträge haben konnte. In TIA kann SPL auch nur 255 Einträge. Man kann aber nicht mehr sehen so einfach sehenob GRAPH noch SPL verwendet - es ist aber anzunehmen. Um herauszufinden ob TIA jetzt eigentlich mehr könnte und es nur noch begrenzt ist weil es schon immer so warwirst du evtl über den Customer Support herausfinden. Was du probieren kannst.. Lade eine GRAPH-Kette auf eine CPU die man auch mit Classic bearbeiten kann und hole dir den FB ins Step7 Classic und öffne ihn mit dem KOP/FUP/AWL-Editor und suche nach Sprungleisten. Rückinfo wäre nett. Ansonsten Unterketten. Ja 250 ist viel, aber bei manchen Anwendungen kann das schon mal vorkommen ohne dass es unübersichtlich wird - ich bin auch schon malüber diese Grenze gestolpert. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
28.01.2015 10:56 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4777 Bewertung: (123) |
|
Folgen Sie uns auf