06.02.2015 16:43 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung: (13) |
Hab einen Weg gefunden die DP-Slave Namen und IO-Konfiguration auslesen: Bei Geräte & Netze alle Geräte markieren -> Projekt-Beschriftungsstreifen für Module exportieren --> In XML-Datei exportieren Leider ist die DP-Adresse des jeweiligen DP-Slaves in der XML-Datei nicht mit exportiert worden. DateianhangStanAnl_IO_Channels.zip (194 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 06.02.2015 19:58:02Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 06.02.2015 19:59:18Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 06.02.2015 19:59:50Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 07.02.2015 11:49:12Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 02.04.2015 12:32:29 |
|
Folgen Sie uns auf