08.07.2015 10:49 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Um Hilfe vom Siemens-Support zu bekommen sollte eher auf den Support Request Service zurückgegriffen werden. So können die Fälle deutlich einfacher bearbeitet und verwaltet werden. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.07.2015 10:53 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 172 Bewertung: (3) |
Die E-Mail Adresse "'technical–assistance@siemens.com" ist nicht mehr gültig, hat jemand gerade eine gültige zur Hand . Hat sich erledigt, habe mich für den von Min_Moderator vorgeschlagenen Weg entschieden und dem "Support Request Service" eine Nachricht zukommen lassen. Dankeschön
|
Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 08.07.2015 11:02:21 |
|
08.07.2015 16:03 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 46 Bewertung: (3) |
Gut zu wissen ... Danke. PS: Google hat mir folgenden Link ausgespukt bei der Suche nach http://www.automation.siemens.com/aspa_app/Contacts/Details/782?lang=de&chr=F |
Zuletzt bearbeitet von: LostMyMind am: 08.07.2015 16:06:25 |
|
09.07.2015 13:47 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 46 Bewertung: (3) |
--> Ich glaube dieses Thema hat nichts mit "Gerätetausch ohne Wechselmedium" zu tun ... hört sich eher nach der Profinet-Funktionalität "Shared device" an?!?!
"Welche PROFINET-Teilnehmer unterstützen die automatische Inbetriebnahme (Gerätetausch ohne Wechselmedium) mit topologischer Projektierung und den Gerätetausch ohne topologischer Projektierung?" "...Das eingewechselte IO-Device erhält den Gerätenamen vom IO-Controller, nicht vom Wechselmedium oder vom PG. Der IO-Controller verwendet dazu die projektierte Topologie und die von den IO-Devices ermittelten Nachbarschaftsbeziehungen. Dazu müssen alle beteiligten Geräte das Protokoll LLDP (Link Layer Discovery Protocol) unterstützen. Die projektierte Soll-Topolgie muss dabei mit der Ist-Topologie übereinstimmen. ..." --> LLDP (Link Layer Discovery Protocol) ist - wenn ich mir die gegoogelten Infos so ansehe - die "Nachbarschaftserkennung"; allerdings würde ich vermuten, dass nicht alle Geräte die das LLDP-Protokoll unterstützen auch die PROFINET-Funktionalität "automatische Inbetriebnahme (Gerätetausch ohne Wechselmedium) mit topologischer Projektierung" unterstützen müssen. Mal schauen was dir der Technical Assisstance antwortet......
Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: LostMyMind am: 09.07.2015 15:32:33 |
|
Folgen Sie uns auf