10.08.2015 14:10 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 3829 Bewertung: (557) |
Hi, 0V entsprechen 0 am Analog-Ausgangswort, 27648=10V am Analog-Ausgangswort, Zwischendrin ist es linear. Bau Dir eine einfache Schrittkette z.B. über Merker Wenn Du dann die Taste am Panel drückst, setzt Du z.B. einen Merker1, Über den Merker1 läuft eine Zeit und gleichzeitig setzt Du den Analogausgang auf 0. Wenn Zeit abgelaufen, dann setzt Du Merker1 zurück und setzt neuen Merker2. Wenn Merker2 gesetzt läuft wieder eine Zeit x ab und Analogausgang auf 27648 (10V) setzen. usw. Musst halt dafür sorgen, dass beim Tastendruck evtl. alte Schritte rückgesetzt werden. Im Handbuch sind die Funktionen schön erklärt, auch mit Analogwertbearbeitung...S284 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109478121
Gruß, Towome
|
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf