05.11.2014 09:48 | |
Beigetreten: 13.11.2013 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, leider bekomme ich die Simulation einer S7-1516 mit PLCSIM V13 SE nicht zum Laufen. Das TIA Portal wurde über den Automation Software Updater auf den neuesten Stand aktualisiert. Ich habe meine Versuche unter Windows 8.1 Pro, Windows 7 Home Premium und Windows 7 Professional durchgeführt. Es handelt sich um 64-Bit Versionen. Die Simulation einer S7-314C mit PLCSIM V5.4 funktioniert einwandfrei. Folgende Schritte habe ich für die S7-1516 durchgeführt: 1. PG/PC-Schnittstelle auf PLCSIM S7-1200/S7-1500... eingestellt. 2. Neues Projekt im TIA Portal V13 angelegt und als neues Gerät eine S7-1516 3PN/DP und eine Eingangs- und eine Ausgangsbaugruppe eingefügt. 3. Projekt ohne Fehler übersetzt 4. Den Button "Simulation starten" betätigt. Unter beiden Betriebssystemen öffnet sich PLCSIM V13 SE. Es kommt nicht die Frage nach der Erstellung eines neuen Projektes wie hier https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=61931797&caller=view unter Punkt 5 beschrieben. Dann ergeben sich Unterschiede zwischen Windows 8.1 und Windows 7. Unter Windows 8.1 öffnet sich das Fenster und arbeitet und arbeitet. Im TIA Portal und PLCSIM kann nicht gemacht werden. Nach einiger Zeit (Minuten) erscheint in der Statusleiste von PLCSIM die Meldung "Die Simulation wurde unerwartet beendet". Es wird eine S7-1500 angezeigt. Im TIA-Portal öffnet sich das Fenster zum Laden, aber es kann keine Verbindung zur Zielbaugruppe aufgebaut werden. (Einstellungen: PN/IE; PLCSIM S7-1200/S7-1500; Versuche alle Schnittstellen; kein Haken bei Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen). Nach dem Klicken auf Suche starten wird kein Gerät angezeigt. Unter den Windows 7-Systemen ist der einzige Unterschied, dass ein Fenster mit der Meldung "Siemens.Simatic.PlcSim.VplcHost funktioniert nicht mehr" erscheint. Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Danke im Voraus. |
25.11.2014 16:45 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo Mit freundlichem Gruß |
02.09.2015 11:12 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4776 Bewertung: (123) |
Neue Frage von MarekTT wurde in ein separates Thema mit dem Titel PLCSIM, Fehler beim Laden in Gerät gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf