22.01.2014 16:42 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo werners81, als erstes die Frage: Mit welcher LOGO! willst du dein Programm visualisieren? Mit der LOGO! 0BA6 oder LOGO! 0BA7? Die LOGO! 0BA6 kann nur mit dem LOGO! TD Textdisplay verbunden werden. Die LOGO! 0BA7 kannst du per Ethernet auch mit einem HMI-Panel verbinden. Die Visualisierung für das HMI-Panel kann dann mit der Software WinCC erstellt werden. Du kannst dir mal folgendes Applikationsbeispiel für LOGO!+Visualisierung anschauen. Dort wird auch die Anzeige/Steuerung direkt über den PC beschrieben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585344 Zum Thema Füllstandsüberwachung gibt es auch folgendes Applikationsbeispiel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21689394 Hoffe ich konnte fürs erste etwas weiterhelfen. Gruß, KM_AS |
Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 22.01.2014 16:43 |
|
27.01.2014 11:51 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo werners81, ummit einem HMI-Panel per vnc zuzugreifen, brauchst du soweit ich weiß die Comfort Variante. In dem Applikationsbeispiel zu LOGO!+Visualisierung, wo ich dir den Link oben geschickt hab, findest du auch einen Code für die LOGO!sowie das HMI-Panel zum Download. Dort kannst du auch sehen, wie die Displayausgabe der einzelnen Variablen realisiert wird. Abhilfe schaffen auch das folgende Applikationsbeispiel und der folgende FAQ: Applikation zu LOGO!+Visualisierung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585346 FAQ zu LOGO!-HMI Verbindung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56348902 Gruß, KM_AS |
Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 27.01.2014 11:55Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 27.01.2014 11:54Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 27.01.2014 11:52 |
|
13.09.2015 15:29 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von JcAh4?F7 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo über Netzwerk, APP, Tablet usw. ansteuern gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf