05.01.2011 12:58 | |
Beigetreten: 31.03.2009 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich habe auf meinem PG das Step 7 Porfessional Edition 2006 laufen. Es handelt sich dabei um die Version 5.4 + SP3 +HF1. Die Lizenz ist "floating, ohne Beschränkung und Unbegrenzt". Und das funktioniert auch. Durch SUS (Software Update Service) habe ich vor einiger zeit die Version 5.5 erhalten und hab die heute auch installiert. Auch die Upgrade-Lizenz hab ich auf das Laufwerk C übertragen. Wenn ich jetzt das Step7 starte bekomme ich die Meldung dass keine gültige Lizenz gefunden wurde. Ich habe auch versucht im Lizenz-Manager ein Upgrade durchzuführen, aber ich bekomme dauernd die Meldung dass keine gültige Lizenz vorhanden ist. Ich will jetzt nicht Downgraden und 5.4 (orginal) installieren und hab somit die 14 Tage Trial geschaltet damit ich arbeiten kann. Ich hab mal ein Bild meiner Lizenzen angehängt. Ich wäre für jeden Rat dankbar, denn ich will dass mein Step7 auch noch in 2 Wochen läuft. Mit freundlichen Grüssen, Chrescht. DateianhangLizenzen.pdf (228 Downloads) |
09.10.2015 16:21 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Neue Frage von ksbandreas wurde in ein separates Thema mit dem Titel Meldung: 'keine gültige Lizenz vorhanden ist' in ALM nach Update auf V5.5 gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf