14.09.2014 19:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Habe mir eine gebrauchte Siemens Simatic s7 300 Steuerung billig gekauft. Leider habe ich fast keine Programmierkenntnisse. Habe mich trotz dieser hinderung nicht aufhalten lassen mir meine Rolladensteuerung zu programmieren. Es ist mir sogar gelungen zur bestimmte Zeit die ich eingebe die Rolladen auf fahren bzw. zufahren zu lassen. Jedoch machten mir die Jahreszeiten ein problem und ich muss die Zeit immer im Programm ändern. Habe gehört das mann diese mit dem Sonnenaufgang bzw untergang Regeln kann. Würde euch bitte mir dabei zu Helfen dieses zu programmieren. Super wäre es auch bei diesen Sonnenuntergangs bzw. Sonnenaufgang selbst eine verzögerung bzw vorziehungzeit einstellen zu können. Habe 16 230V Ausgänge die Direkt zu den Rolladen gehen und diese ansteuern Da wäre es auch Super wenn ich bei jeder einzelnen die Ansteuerungzeit in Sekunden eingeben könnte. Ich bräuchte Hilfe von erfahrenen Usern. Ich hoffe es kann mir wär helfen. DateianhangHausRollo.zip (441 Downloads) |
24.09.2014 11:21 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, als Anlage habe ich Ihnen ein SCL-Programm beigefügt. Den Funktionsbausteins "SunSet_SunRise" müssen Sie in einem Baustein (z.B. OB1) aufrufen. Der FB berechnet aus den Angaben des Breiten- und Längengrades den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang für die ausgewählte Region. Die FB-Variablen "Latitude" und "Longitude" parametrieren Sie mit den Realwerten für den Breiten- und Längengrad. Mit freundlichem Gruß DateianhangD:\_FAQ3\SunSet_SunRise.zip (602 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.01.2015 14:27 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, gibt es ein Solches Programmauch für eine normale 300er CPU ? Ohne TIA-Programmierung ? Wäre euch sehr Dankbar. |
20.10.2015 20:10 | |
Beigetreten: 17.08.2015 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Habt ihr schon was gefunden für eine S7 300 in der klassischen Welt? |
21.10.2015 13:56 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
OSCAT Library. |
Folgen Sie uns auf