02.02.2016 17:29 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323) |
Hallo eloyfun, Gruß, |
05.02.2016 10:41 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Heya Kaulquappe,
Gruß Eloy |
Zuletzt bearbeitet von: eloyfun am: 05.02.2016 11:11:01 |
|
05.02.2016 12:42 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323) |
Hallo Eloy, - welche PN-CPU willst du verwenden? (CP ist zu langsam) Mit der Bibliothek habe ich mal rumprobiert und Zeiten gemessen: Du solltest sicherstellen, dass das PAC die aktuelle FW hat. Es gibt einen alte Version die ist deutlich langsamer. Gruß, |
05.02.2016 16:03 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Kaulquappe,
ich habe etwas gezeichnet. Im Anhang findest du das PDF-File. Gruß Eloy
DateianhangReaktionszeit.pdf (290 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: eloyfun am: 05.02.2016 16:03:57 |
|
05.02.2016 18:50 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323) |
Hallo Eloy, Gruß, |
05.02.2016 19:35 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Kein Problem. Trotzdem vielen Dank für den Versuch . Gruß Eloy |
Folgen Sie uns auf