01.09.2016 09:19 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, möchte für einen Button auf der HMI die Bedienung nur zulassen, wenn eine Variable, zum Beispiel ein Bestimmte Zone (Roboter) erreicht ist. Mit der Benutzerverwaltung funktioniert es. Aber wie setze ich es um mit einer Variablen, dass die Bedienung nur dann zugelassen wird DateianhangBedienung_Button.docx (408 Downloads) |
Folgen Sie uns auf