18.04.2008 10:20 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Hans-Gerd. Für den maximalen Ausbau einer LOGO! gibt es im dem Handbuch einen seperaten Abschnitt. Hier habe ich einmal den Link zu dem Handbuch für dich: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21221909 Dort findest du in dem Abschnitt 2.1.1 die Antworten auf den maximalen Ausbau einer LOGO! Hier ist auch genau der maximale Aufbau mit und ohne Analogmodule beschrieben. |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 18.04.2008 10:23 |
|
18.04.2008 11:29 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo! |
20.04.2008 09:31 | |
Beigetreten: 18.04.2008 Letzter Bes: 29.08.2008 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Für die schnelle Antworten beider Autoren recht vielen Dank. Hans-Gerd |
20.04.2008 15:21 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo raz. Die Ergänzung von dir finde ich sehr hilfreich. Grafisch ist das sehr gut erklärt. |
Folgen Sie uns auf