03.11.2015 09:21 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 463 Bewertung: (89) |
Guten Morgen Sakabandi, wenn ich die hier angehängte Config verwende, in den Pfad: C:\Program Files (x86)\Comos\Comos 10.1er\Current\Bin dann werden die Listeners (die Comos-Log Dateien) geschrieben. Das dürfte Ihnen auch helfen. Viel Spaß und Erfolg, Grüß SuperPippo Dateianhangcomos.exe.config.zip (254 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.11.2015 14:57 | |
Beigetreten: 27.04.2009 Letzter Bes: 15.11.2021 Beiträge: 50 Bewertung: (32) |
Hallo SuperPippo, was genau muss ich mit der config-Datei machen und was ist dann das Resultat? Gruß |
15.02.2017 13:32 | |
Beigetreten: 27.04.2009 Letzter Bes: 15.11.2021 Beiträge: 50 Bewertung: (32) |
Hallo zusammen,
Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf