19.02.2010 09:29 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Hi, hier sind zwei Projekte wo Alarmmeldungen als Bitmeldung projektiert sind, Vielleicht hilft es dir ja erstmal weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38391227 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40157517 Ansonsten empfehle ich dir mal die Hilfe von STEP7 Basic zu Rate zu ziehen unter dem Punkt "Prozesse visualisieren" -> "Arbeiten mit Meldungen". Gruss |
23.02.2010 10:11 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Mh, schwierig. Was genau hast du denn getan und was willst du dir als Alarm anzeigen lassen? |
01.06.2016 16:19 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4775 Bewertung: (123) |
Neue Frage von GrethManfred wurde in ein separates Thema mit dem Titel Meldefenster die Meldung nicht Rot sondern Grau gesplittet. Gruß |
03.03.2017 14:46 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Grundsätzlich musst du den FB irgendwo aufrufen, sonst ist der FB funktionslos. Das bedeutet natürlich auch, dass du ein Instanz DB erzeugen musst. Den braucht der FB ja. Der Instanz DB wird auch nicht direkt editiert. Die Variabeln erzeugst/konfigurierst du im FB. Für die Meldungen würde ich einen Globalen DB erstellen. Dort kannst du eine Word Variabel erzeugen. Der DB darf auch gerne für den optimierten Zugriff konfiguriert sein und du darfst auch mit symbolischen Adressen arbeiten. Die Bitmeldungen kannst du mit dem Slice Zugriff in die Word Variabel schreiben. Siehe hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ch/de/view/57374718. Auf diese Weise brauchst du im Panel bei der Projektierung der Alarme auch nicht auf Little/Big-Endian achten. |
Folgen Sie uns auf