17.09.2017 21:20 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Ich hab' für das Simon-Spiel mal wieder mit dem Min/Max-Baustein einen FIFO aufgebaut und dabei die Speicherfähigkeit dieses Bausteins im Mode 3 genutzt. Um den gespeicherten Inhalt wieder zurück zu setzen, musste ich allerdings jede Menge Analog-Muxxe zum Umschalten zwischen vorigen Speicher und 0 aufwenden. Dies könnte man wesentlich einfacher gestalten, wenn die Zuweisung Aq=Ax im Mode 3 nur gültig wäre, wenn entweder S1=0 oder S1=1 ist, aber nicht bei beiden Zuständen. |
Folgen Sie uns auf