27.03.2017 17:01 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hallo, ich möchte ein Routing von TIA V13 durch das Officenetz (10.x.x.x) über ein Scalance S612 ins Maschinennetz (192.x.x.x). Hat früher mal funktioniert, nur jetzt haben wir ein neues Field PG und seit einiger Zeit eine neue EDV-Leitung welche das Netz immer mehr absichert. Ich weiß nicht mehr in welche Richtung ich suchen soll, ob ich im Scalance mit der SCT Software etws anderes einstellen muß oder in den Firewalleinstellungen des globalen Netzes oder am Field PG?!? Entsprechende Screenshots der Konfigration sind angefügt. Gruss moeins DateianhangScalance.zip (35 Downloads) |
28.03.2017 13:55 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
TCP Port 102 wird für die Kommunikation mit den Steuerungen etc. benötigt. Je nach Anwendungsfall können noch weitere Ports notwendig sein. Siemens hat dazu einen guten Beitrag verfasst: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/8970169. Im Prinzip sollte es reichen, wenn aus Sicht des PGs Richtung Maschinen-Netz die Ports offen sind. bei einigen Anwendungsfällen muss aber auch der eine oder andere Port vom Maschinen-Netz zu deinem PG freigegeben werden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.03.2017 12:47 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
broadcasts für Finden und Namesnvergabe 102 für PLC 4900 VNC Viewer 22 SSH irgendwas über 4000 für OPC UA Ports gibt es viele. |
Folgen Sie uns auf