20.06.2017 11:56 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 629 Bewertung: (45) |
Hallo Zusammen, wir haben in bestimmtem Situationen in der CPU-Diagnose den Fehlereintrag Bereichslängenüberschreitung. Der Wert wird korrekt übertragen. Wir arbeiten mit V13 Update 9 und CPU 1517F-3 PN/DP. Ich habe mal noch Screenshots angehängt. Gruß Scott DateianhangBereichslängenfehler.docx (73 Downloads) |
20.06.2017 14:24 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
.docx Dateien aus dem Forum öffne ich grundsätzlich nicht. Da musst du dir schon etwas Mühe machen und z.B. ein .PDF erstellen. |
21.06.2017 07:05 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 629 Bewertung: (45) |
Halllo, in dem PDF ist der Eintrag des Diagnosepuffers sowie die Hilfe zum Ereignis und das Netzwerk im FC4, das den Fehler auslöst. Gruß DateianhangBereichslängenfehler.pdf (99 Downloads) |
21.06.2017 13:33 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 629 Bewertung: (45) |
Die CPU ist eine CPU 1517F-3 PN/DP. Der Fehler tritt nicht immer auf. Bei der Anlage fährt ein WT in eine Bearbeitungsstation. Der WT hat eine Nummer für die Zielstation, in der er bearbeitet werden soll. Dieser Wert steht in einem DB. Das komische ist, dass der Fehler nicht immer auftritt. Der Wert in dem Merkerwort, in das transferiert wird, schwankt zwischen 0 und 20. Der DB kann eigentlich nicht zu kurz sein, da nur ein Eintrag, der vorhanden ist, abgefragt und transferiert wird. Ich hänge mal noch eine Deklaration der DB's an. Der Wert, der abgefragt wird, ist verschachtelt. Gruß DateianhangBereichslängenfehler_1.pdf (50 Downloads) |
Folgen Sie uns auf