22.06.2017 08:37 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (998) |
Dann würde ich, nach nochmaligem Brainstorming, auf jeden Fall auf Scripte setzen. Viel Erfolg! |
04.07.2017 13:05 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
da hast du recht das geht leider nicht. also ist die Lösung nicht Basic Panel geeignet. Aber dennoch kommt man wenigstens ohne script aus |
Folgen Sie uns auf