28.07.2017 20:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
So, ich habe da ein Mal ein bisschen rumexperimentiert. Den Sollwert von KNX kann man bei einem Vor-/Rückwärtszähler auch mittels Parameter VM Mapping weder in den Zählerstand noch in den Startwert schreiben, weil man versucht, in Parameter zu schreiben, in die (in diesem Fall) nur von externen Geräten beschrieben werden dürfen, weil es zur Doppelbelegung gewisser VM-Adressen kommt. Darum habe ich einen Sollwertzähler aus analogen Blöcken aufgebaut. AI1 steht stellvertretend für den analogen Eingang von KNX. Wenn sich der Sollwert von KNX (eingestellt im Augenblick ±1) ändert, wird der Wert des Analogeingangs in den Zähler geschrieben. Danach kann man ihn zu mindestens vom HMI wieder verändern. Weitere Rückfragen werden gerne beantwortet. DateianhangSollwert_von_2_Stellen_(0BA7.Standard).zip (45 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 28.07.2017 20:52:14Datei auf 0BA7 umgestellt. Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 28.07.2017 21:58:39 |
|
Folgen Sie uns auf