10.07.2017 09:57 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (1) |
Guten Tag, wo finde ich die Änderungsdoku für V7? Bisher war das in der Übersicht/Einleitung der IBS-Doku. Dank + Gruß |
01.09.2017 10:23 | |
Beigetreten: 12.02.2015 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 61 Bewertung: (42) |
Hallo tomrey, die Änderungen zur V7.0 können in der Inbetriebnahme Anleitung gefunden werden: In dieser Ausgabe "Web-Server OZW672… Version 7.0" wurden folgende Erweiterungen und Korrekturen vorgenommen:
Die aktuelle Ausgabe kann unter http://www.siemens.com/btproduct?ozw672 heruntergeladen werden. |
Folgen Sie uns auf