21.09.2017 22:01 | |
Beigetreten: 04.10.2016 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
ok. also gibt es leide keine " pauschallösung" danke für die info mfg gerald |
22.09.2017 06:52 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Nein, gibt es nicht! Ganz egal ob für die LOGO oder eine andere Steuerung. |
23.09.2017 22:15 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
obiger Amperestundenzähler mit 1mAh Auflösung - erfüllt deine Anforderungen ... |
Folgen Sie uns auf