17.10.2017 14:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 22371 Bewertung: (3014)
|
arg ich trotel, das wichtigste wieder vergessen
DateianhangORGANISA-ED3B06.zip (91 Downloads) |
17.10.2017 14:55 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, vielen Dank. Ich habe einmal die von dir editierte VMX Datei genommen und die VM damit gestartet. Anbei einmal zwei Bilder (Gerätemanager und Netzwerkverbindung der VM) Der eine Netzwerkadapter wird erkannt. Hast du vllt. einen Link für mich? Ich finde im Web immer nur Netzwerktreiber (e1000e) für Linux. Gruß Eleu Edit: Du hast ers nun so konfiguriert, dass VMNet0 auf Costum und Auto-bridging steht. VMNet1 steht auf host-only. Ich verstehe es so, dass dann nur eine Schnittstelle der VM übergeben wird, die andere wird vom Hostsystem verwendet. Muss ich denn jetzt eine weitere NIC über den Add Hardware Wizard installieren und dann in der VM den Treiber dafür installieren? Also den e1000e...? DateianhangGeráetemanagerGast.zip (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 17.10.2017 15:01:05 |
|
17.10.2017 15:34 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, hab ich versucht. Es wird immer noch, nur eine Netzwerkverbindung in der VM angezeigt. Anbei die aktuelle VMX Datei Gruß Eleu DateianhangORGANISA-ED3B06 (2).zip (86 Downloads) |
18.10.2017 09:12 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, leider gelingt es mir nicht, mehr als eine Netzwerkkarte im Guest anzulegen, wenn es nur VMnet0 und VMNet1 gibt. Ich habe nun folgendes gemacht: Aus der laufenden VM heraus, habe ich die Settings aufgerufen und habe über die Schaltfläche "Add" den Add Hardware Wizard aufgerufen und habe einen weiteren Network Adapter hinzugefügt. Diesem habe ich VMNet2 zugeordnet. Die VM bootet dann neu und legt dann einen weiteren Network Adapter an (Typ: AMD). Ich habe dann die VM beendet und die VMX Datei angepasst. An der neu erzeugten AMD Karte habe ich e1000 eingetragen. Nach dem Neustart der VM wird mir dann auch eine Intel Karte angezeigt. Ich bekomme aber nun leider keine Verbindung zu den Netzwerkkarten des Hostsystems. Deshalb habe ich das Tool VMNETCFG noch mal gestartet und darüber versucht die NIC`s vom Hostsystem dem jeweiligen VMNet`s zuzuordnen (Siehe Bilder im Anhang), doch leider kann ich immer noch keinen Kommunikationsteilnehmer aus der VM heraus anpingen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann. Gruß Eleu DateianhangEinstellungenXPVM.zip (98 Downloads) |
Folgen Sie uns auf