23.10.2017 19:41 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Hallo, das TP700 Comfort unterstützt ab WinCC TIA V12 MRP, siehe Produktdatenblatt https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6AV2124-0GC01-0AX0. Somit kann das Panel in einer Ring Topologie eingesetzt werden. Ob du das Panel im Step7 V5.x Topologie-Editor einbinden kannst, kann ich dir aber nicht sagen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.10.2017 21:08 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 1165 Bewertung: (279) |
Danke MicTsc für Deinen Beitrag, irgendwo hatte ich schon mal gehört das es ab einer gewissen TIA-Version gehen soll. Dein Beitrag liefert es mir nun "schwarz auf weiß". Ich hatte schon im Handbuch unter "Technische Daten" geschaut aber dort den Hinweis nicht gefunden. Danke also vielmals für den Verweis aufs Datenblatt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht Für alle anderen Leser: Mittlerweile geht es mehr um die Frage ob der Topologie-Editor überhaupt angewendet werden muss. Ich habe mittlerweile auch einen anderen Thread gefunden der das gleiche Thema behandelt und die Fragestellung dort noch mal erneuert. Wenn jemand also noch was beitragen kann dann vielleicht doch eher im dem anderen Thread hier. Danke... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf