27.10.2017 11:56 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich bekomme die Fehlermeldung: The rtx ethernetcontroller on if1 does not have an exclusive irq. Win LC cannot be started" wenn ich WinLC öffne. Wenn ich die RTX Properties öffne und bei der Registerlasche "Hardware" die Schaltfläche "Settings" betätige, kann ich einen Doppelklick auf die Netzwerkkarte, die ich für die Kommunikation verwenden möchte ausführen. Mir werden dann die RTX PCI Device Properties angezeigt. (Siehe Anhang) Der IRQ ist nicht änderbar? Was muss ich machen, damit die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht, wenn ich WinLC starte? Das ganze läuft im VMWareplayer V14. Das GuestOS, ist Windows XP SP3. Anbei auch die VMX Datei. Gruß Eleu DateianhangORGANISA-ED3B06.zip (329 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 27.10.2017 12:06:23 |
|
Folgen Sie uns auf