03.11.2017 14:37 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Gemeinde, ich bin noch recht neu im Umgang mit der Logo und ich habe das selbe Problem, nur etwas größer. Alle meine Kommentare, ob verknüpft oder nicht verschwinden, selbst wenn ich den Logos Namen gebe, wie Rollläden EG oder Licht EG, alles verschwindet wenn ich meine Netzwerkprojekte neu öffne. Habe nun auch das Update V8.1 und selbst das hat nichts genützt. mach ich etwas falsch? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.11.2017 08:16:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.11.2017 14:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Hast du schon das Service Pack 1 von V8.1 installiert? Dann hast du die Version V8.1.1. Runterladen kannst du dir das Update hier: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Nach dem Download die Datei "Setup.exe" als Administrator starten. |
03.11.2017 16:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Das ist davon abhängig, ob dein Betriebssystem 32bit oder 64bit ist. |
03.11.2017 16:38 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ist auf dem neuesten stand, auf dem Bild steht die Version und die Namen der Logos wenn meiner gelöscht/überschrieben wurde. |
03.11.2017 18:30 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Habe es ausprobiert und so rum funktioniert es, danke für die Hilfe |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf