15.09.2009 11:08 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo,die Typdatei (*.200) für das Simatic OP27 habe ich mir von http://www.siemens.de/comdec zusenden lassen. Somit bin ich nun schon ein Schritt weiter und kann das OP27 mit Hilfe von ComET200 konfigurieren.Im Siemens Benutzerhandbuch Kommunikation im Kapitel PROFIBUS-DP-Kopplung kann man unter „Parameter damit IM308B/C und Bediengerät miteinander kommunizieren können“ im Abschnitt Soll-Konfiguration folgendes lesen: „Die Soll Konfiguration wird durch die Auswahl der Blockgröße festgelegt. Die Blockgröße wird durch die Anzahl der angegebenen Steckplätze bestimmt. In jedem verwendeten Steckplatz wird dazu die Adresse 055 angegeben.“ Gehe ich dann nun recht in der Annahme, dass die Adressbelegung, genau wie beim Coros OP15, für die Adresse 0-3 = 055 lautet?Schwieriger gestaltet sich das Parametriertelegramm. In der Hilfe zu ComProfibus habe ich darüber folgende Aussage gefunden: „Das Dialogfeld „Parametrieren (Hex)“ legt die benutzerspezifischen Parametierdaten für ein DP-Slave im Format „KH“ fest. Die Länge des Parametriertelegramms und eine mögliche Vorbelegung sind in der Typdatei bzw. GSD-Datei zum Stationstyp festgelegt.“Ich habe mir daraufhin die Dateien beider Bediengeräte angeschaut und verglichen. Beim Coros OP 15 steht tatsächlich das Parametriertelegramm wie oben beschrieben in dieser Datei. Außerdem habe ich noch dieses in der Datei gelesen: Ident = 0x8020 32800In der Datei zum Simatic OP27 fehlen die Daten zum Parametriertelegramm. Allerdings ist auch hier die Identifikation vorhanden. Sie lautet: Ident = 0x8040 32832Kann ich nun daraus das Parametriertelegramm erstellen? Was hat das „0B“ beim Cores OP15 zu sagen. Muss das auch beim Simatic OP27 stehen? Würde das Parametriertelegramm für das Simatic OP27 dann folgendermaßen lauten: 0B 40 80 00 00 00 00 00 00?Hat eventuell jemand ein Handbuch für die Programmiersoftware ComET200?
|
20.11.2017 09:02 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 8006 Bewertung: (163) |
Neue Frage von Taunusbaer wurde in ein separates Thema mit dem Titel COMET200 Software gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf