18.05.2015 15:16 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1640) |
Hallo zusammen Meines Wissens nach ist der Grund, dass mit dem SP3 das WinCC flexible 64 Bit Kompatibel ist und der Prottool Konvertierungskern der software nicht 64 fähig ist. Daher wurde dies nicht umgesetzt. Zur Migratoin gibts noch unter diesem Handbuch ein paar Tipps: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/18796902 Ein weitere Grund bzw. rein formeller Grund könnte sein, dass Protool nur bis XP SP2 von Siemens freigegeben ist und Flexible 2008 SP3 erst ab XP SP3 freigegeben ist, daher keine Schnittmenge. Wegen Images von älteren Dateträgern, sowas bekommen wir manchmal wenn benötigt von unserem regionalen Fachberater bei Siemens. Schönen Tag noch Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
11.07.2015 14:19 | |
Beigetreten: 14.05.2012 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (2) |
Hallo,
der Datenträger zur Installation von WinCC Flexible 2008 SP2 kann über die Bestellnummer S79220-B2389-P geordert werden.
Mateo Blanco |
21.11.2017 14:24 | |
Beigetreten: 19.04.2013 Letzter Bes: 30.12.2019 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Mit SP2 hats geklappt. Danke ! |
Folgen Sie uns auf