17.10.2017 14:13 | |
Beigetreten: 24.09.2017 Letzter Bes: 28.07.2021 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Liebes Forum, ich habe eine Waage per RS232 kabel an das CM1241 Modul angeschlossen welches ich an einer s7-1200 angedockt habe. Leider bekomme ich per signal_get noch über receive_p2p Daten aus der Schnittstelle. Bei B2B habe ich als Buffer eine Word hinterlegt, bekomme aber nur 16#0000 ausgeworfen. Die Waage habe ich über die Serielle Schnittstelle am PC überprüft und hier werden alle Werte korrekt ausgegeben. Über Hilfe bzw. Vorschläge wäre ich sehr Dankbar! DateianhangBilder.zip (214 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: eekkuu am: 17.10.2017 14:14:20Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.10.2017 10:15:17Alle Bilder wurden als Anhang hinzugefügt. |
|
17.10.2017 15:57 | |
Beigetreten: 16.09.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 109 Bewertung: (9) |
Stimmen die Schnittstellenparameter? |
29.11.2017 09:39 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hi welche Waage benutzt du ( Hersteller ). Versuch die Daten mal im Array of Char aufzufangen. |
Folgen Sie uns auf