28.10.2017 06:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Nein, das geht doch nicht mit dem Schieberegister. Wenn du genau 8, 16, 24 oder 32 Meldetexte hättest, ginge es mit dem Schieberegister. Du willst aber 6 Meldetexte in deinem Menü haben. Im Anhang eine Datei, welche deine 6 Meldetexte im Menü beinhaltet. Ebenso dein Wunsch, dass der jeweilige Meldetext nur bei Tastendruck der Cursor-Tasten Links/Rechts erscheint für maximal 10s nach dem letztem Tastendruck zu sehen ist. Edit: Habe natürlich den Vorschlag des Users fmd angewandt. DateianhangMenü_(0BA8.Standard).zip (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 28.10.2017 06:02:17 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.12.2017 23:59 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Durch den mittleren Startwert sind (außer beim ersten Meldetext) immer 2 Zählerwerte je Meldetext gültig. Das Beispiel von ixo65 zeigt die Standardauswertung dazu mit 2 Schwellwertschaltern und einem ODER je Meldetext. Leider wird die Auswahl dadurch ziemlich baustein- und vor allem platzaufwendig. Deshalb habe ich heute bei einem anderen Projekt das Ganze etwas umgebaut, so dass nur noch insgesamt 2 zusätzliche Bausteine (anstatt 2 je Meldetext) benötigt werden. Mein Projekt kann ich hier nicht online stellen, möchte aber trotzdem diese Menü-Variante teilen. DateianhangMenüführung.zip (95 Downloads) |
Folgen Sie uns auf