04.12.2017 15:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Den genauen Hintergrund kenne ich nicht, aber auf Grund dieser Produktmitteilung kann man vermuten, dass die 0BA1 für einen anderen Temperaturbereich ausgelegt ist: Und in dieser FAQ steht, dass du beide Baureihen an der 0BA7 betreiben kannst: Kompatibilitätsübersicht von LOGO! Basis- und LOGO! Erweiterungsmodulen DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA7 Seite 373.pdf (139 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04.12.2017 15:40:34Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.12.2017 08:44:08Richtige Links eingefügt. |
|
04.12.2017 16:29 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Mit der FS:04 wurde ja der Temperatur Bereich der Logo geändert. Das wurde dann in der Baureihe der Erweiterungen mit den 0BA1 nachgeholt ! Sollte also der Erweiterte Temp. Bereich erforderlich sein, nur mit den 0BA1. Die FS: Version steht übrigens auch auf den Erweiterungen. mfg. |
Folgen Sie uns auf