08.12.2017 11:04 | |
Beigetreten: 30.06.2016 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Mit "einmal komplett durchlaufen" meine ich folgendes:
Wenn der Prozess fertig ist und ich in die Parameter schaue werden dann die Parameter des UDF auch mit angezeigt. Das Programm und den betreffenden UDF hab ich mal angehängt. DateianhangScrubber.zip (35 Downloads) |
08.12.2017 12:57 | |
Beigetreten: 30.06.2016 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für deine Erklärung, das hört sich sehr gut an! Wenn ich wieder an die Anlage kann probiere ich das mal aus. Ich wünsch dir ein schönes Wochenende! So, ich habe nun ein paar Änderungen am Programm vorgenommen. Die Parameter, welche ich ändern möchte, befinden sich nun in Analog-Muxen, welche ich gleich beim Start auf 1 setze. Diese übergebe ich als Parameter an meinen UDF. Von dem Panel greife ich nun auf diese Muxe zu und nicht mehr auf die Parameter des UDF. An sich funktioniert das aber das Problem beim Start löst es trotzdem nicht... Ich habe das geänderte Programm nochmal angehägt. Irgendwie seh ich den Fehler gerade nicht so... DateianhangProjekte.zip (29 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_503720 am: 11.12.2017 16:05:42 |
|
21.12.2017 11:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33032 Bewertung: (4082)
|
Hier mal ein Vorschlag. Habe dir dies mal für einen Parameter angefertigt. Alles hilft dir dies nur bei Neustart. Bei einer übertragenen Programmänderung werden auch alle Remanzen auf 0 gesetzt. DateianhangSollwert_vom_HMI_speichern_(0BA8.Standard).zip (38 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 21.12.2017 11:24:38 |
|
Folgen Sie uns auf