13.12.2017 09:50 | |
Beigetreten: 10.07.2013 Letzter Bes: 09.03.2020 Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe 10x LOGO!8 12/24 RCE im Einsatz. Alle Anlagen sind gleich und haben das selbe Programm mit Data Log. Gestern habe ich die nächste Anlage angeschlossen und einen Probelauf durchgeführt. SD Karte raus und es war kein Data Log vorhanden! Beim Versuch mit dem Rechner auszulesen auch nix. Der einzige Unterschied ist das hier eine FS6 verbaut ist LSC ist auf dem aktuellen Stand und die Einstellungen passen auch, das Programm kommt immer über die SD Karte und funktioniert auf allen FS varianten(01,02,04 und05). Die SD Karten funktionieren alle ohne Probleme.Formatierun und Programm kann ich ausschließen! Hat jemand eine Idee?! Danke an alle. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 14.12.2017 07:51:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.12.2017 14:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33024 Bewertung: (4081)
|
An deiner Stelle würde ich einen Support Request eröffnen. |
Folgen Sie uns auf