06.03.2013 11:36 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
danke für die Antwort,habe bei der basis Version kein SCL, kann mir das einer in FUP übersetzen. Danke Anton |
09.03.2013 12:33 | |
Beigetreten: 25.06.2010 Letzter Bes: 30.09.2017 Beiträge: 26 Bewertung: (2) |
Hallo AntonL, zum Skalieren gibt es in STEP 7 Basic den "NORM_X"-Baustein, evtl. mit nachgeschaltetem "SCALE_X"-Baustein oder in Deinem Fall einfach mit nachgeschaltetem Multiplizierer. Man braucht also zum Lösen Deines Problems absolut kein aufwendiges SCL-Programm. Im Anhang findest Du einen Auszug aus einem Programm, mit dem ich eine "Temperatur-Eingabe" über den Analogeingang einer 1212-CPU realisiert habe. Hier wird der Analogwert in die am Eingang anliegende Spannung gewandelt. MfG Norbert DateianhangC:\Test\TemperaturRegler.zip (271 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: norbaaart am: 09.03.2013 21:54 |
|
20.12.2017 07:49 | |
Beigetreten: 16.10.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 134 Bewertung: (12) |
Schau mal hier. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/39334504 |
Folgen Sie uns auf