28.12.2017 11:18 | |
Beigetreten: 09.02.2009 Letzter Bes: 03.11.2022 Beiträge: 56 Bewertung: (0) |
|
28.12.2017 11:19 | |
Beigetreten: 09.02.2009 Letzter Bes: 03.11.2022 Beiträge: 56 Bewertung: (0) |
|
28.12.2017 11:39 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 22372 Bewertung: (3014) |
Hi, du verwendest vermutlich ein nicht signiertes HSP welches sich bei Step7 V5.6 nicht mehr installieren lässt. siehe dazu FAQ: Du solltest einen Support Request eröffnen damit du das aktuelle HSP2036 mit gültiger Signierung bekommst , im HSP Pack ist es leider nicht dabei. Oder mal den HSP von hier versuche, der hat sich bei mir in V5.6 installieren lassen https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/79972902 Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 28.12.2017 11:42:02 |
|
28.12.2017 12:49 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1142 Bewertung: (175)
|
Hallo SBaumeister, der link von ChristophD ist richtig: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/79972902 Das ist der aktuelle HSP für die Siwarex FTA und FTC. Dieser HSP funktioniert auch unter Simatic V5.6. Ich wundere mich allerdings, daß in einem deiner screenshots noch die Siwarex FTC zu sehen ist! Das ist falsch! Die Siwarex FTA und FTC erscheinen immer gleichzeitig beim Einspielen des HSP. Der HSP ist für beide Baugruppen, sowohl FTA als auch FTC! Eventuell ist bei dir bei deinen installierten Softwares unter Windows noch der Eintrag zu finden: „SIMATIC SIWAREX FTC“ Diese Software muß unbedingt zuerst entfernt werden, bevor du den aktuellen HSP installierst (siehe den HSP-link oben bzw. den link von ChristophD). Gruß Siwarexi |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf