17.01.2018 10:19 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, hier ist die aktuelle Vergleichsliste der Programmiersprachen (Stand 08/2016) der S7-1x00. Da ist auch die S7-300 drin. Vergleichsliste Programmiersprachen Mfg |
Zuletzt bearbeitet von: mm76 am: 17.01.2018 10:22:06Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 17.01.2018 15:08:43Link verbessert. |
|
17.01.2018 10:37 | |
Beiträge: 72 Bewertung: (6) |
08/2016 ist halt auch schon ein bissel her. Das Dokument beschreibt FW 1.6 aktuell ist gerade 2.5 |
17.01.2018 12:37 | |
Beiträge: 72 Bewertung: (6) |
OK dann bin ich mal gespannt. |
Folgen Sie uns auf